This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781998/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920

您好!  

我最近使用的是 BQ76920 EVM、在此期间我错误地连接了反向端子( 电池的+ve 端子连接到 PCB 的-ve 端子、反之亦然)。 因此、我的反极性保护二极管 D1被烧断、我用一个新二极管代替了二极管 D1。 在错误发生之前、EVM 会与我的 PC 连接、但由于错误和我更换了二极管、它不会与 PC 连接。 请帮助您更换其他需要更换的组件、以便我可以将 EVM 与 PC 重新连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、
    如果电源电流受限、D1二极管可以保护电路板、但如果它爆炸、则其他元件可能在高电流下具有反向电压。
    您可能已经使用了 bq76920EVM 用户指南。 请参阅它以找到组件并查看电路。
    检查顶层 BAT 层附近的 NT1、以确保其未熔合。
    在向电路板施加低电压的情况下、检查 bq76920的 BAT 和 REGSRC 引脚电压。 如果电压与电源电压大致相同、表示没有异常电流、则可能会增加到正常电压。
    如果仍然正常、请尝试引导。
    如果引导成功、REGOUT 应变为2.5V。 CAP1应变为3.3V。
    如果未成功、请在按下开关时检查 TS1测试点电压、以查看其是否高于1V。
    如果 TS1电压高于1V、则表示您具有电源电压、并且没有 REGOUT 和 CAP1电压、请检查是否存在任何其他损坏的走线或元件、如果不是、请更换 U1
    如果它现在启动、请查看您是否可以使用 I2C 与920通信。 如果是、并且您想要评估电量监测计、断电、请连接电量监测计分流器、上电和启动。 如果 REGOUT 仍然为2.5V、请尝试与电量监测计通信。 如果监测计不能工作、请更换 U2。