This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663的终端处理

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849007/tps2663-terminal-treatment-of-tps2663

器件型号:TPS2663

你(们)好

请让我向您询问 TPS2663的终端处理情况
如果我不使用 UVLO、 OVP 和 PGTH 、并使用 FLT
我是否可以将这些终端视为以下终端?
 UVLO:GND
 OVP:GND
 PGTH:悬空
FLT:VIN_SYS

此致、
中山市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好、

    请在下面查找答复:

    UVLO:使用至少300k 电阻器连接到 IN_SYS 端子

    OVP:OVP 可连接至 GND。 这将在器件中启用出厂设置的过压跳闸电平(~34V)。

     PGTH:连接至 GND
    FLT:保持打开或悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lokesh-San、

    感谢你的帮助。

    这解决了我的问题。

    谢谢你。

    中山市