This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:有关禁用 FOD 和充电终止的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781547/bq51051b-question-about-disabling-fod-and-charge-termination

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

您好!

我有一个可以用于生产的设计、我希望最大限度地增加我能够安全传输的电流并获得可靠结果。  我的无线线圈都在20 mm 左右、线圈距离可能为6到7 mm。  考虑到我的线圈尺寸较小且距离较远、我实际需要的充电电流大约为400mA。  我的 R1 = 578欧姆、RFOD = 187欧姆。  当我将这些值输入充电器时、它会尝试充电、但在几秒钟后、充电器上会有一个红色的闪烁灯闪烁、但失败。  在这个错误条件下、我对数字 Ping 的响应进行了解码、它似乎正在向充电器发送 RX 信号强度数据包、根据数据包的校验和、该数据包似乎被正确发送。  这就是为什么我怀疑 FOD 是问题所在。

如果我针对 R1上升到1K、这大约是250mA 的充电电流、我可以让系统可靠地充电。

我想禁用 FOD、我的理解是、通过增加 RFOD、系统将降低发生故障的可能性。  我可以一直使用 RFOD 到 RILIM、R1是0欧姆跳线、以完全禁用 FOD 吗?

我遇到的另一个问题是、在250mA 充电电流下、Rterm 为2.2K 时、电池充满时充电将终止、但几乎会立即重新开始充电。  这将反复发生。  这是由于大约25mA 的极低终端电流造成的吗?

谢谢、

Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Garry
    "我能否将 RFOD 一直拉至 RILIM、R1是0欧姆跳线、以完全禁用 FOD?"-- Bill J -我建议将 R1保持在100欧姆、并增大 RFOD 以调整电流限制。

    "我遇到的另一个问题是、在250mA 充电电流下、Rterm 为2.2K 时、电池充满时充电将终止、但几乎会立即重新开始充电。 这将反复发生。 这是因为终端电流非常低、约为25mA 吗?" ---- Bill J ----不会是由于低终止电流。 充电完成后、RX 将向 TX 发送 End Power Transfer Charge Complete (EPT01)以关闭。 TX 将在一段时间后开启、RX 应使用第一个数据包 EPT01进行响应。 在这个序列中、似乎有些东西不太正常工作。 当您发现此问题时、您能否对 RECT 电压进行示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我最终为 R1和 RFOD 提供330欧姆电阻、这对于充电曲线看起来很好、充电电流略低于500mA。

    至于终止问题、我不小心将 BQ51051B 而非 BQ51050B 放置、因此充电器会尝试将电池充电至4.35伏而不是4.2伏。  我怀疑电池保护电路会在达到4.35V 之前生效、电流会下降、充电完成后我们将停止充电。  几分钟后、保护电路释放、由于我们的电压大约为4.2伏、充电器电路将启动并尝试再次充电。  我怀疑、如果我的器件具有4.2V 的限制、则充电将在保护电路启动前终止、并且在电池降至4.065伏之前不会再充电。  

    感谢你的帮助。

    Garry