This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A-Q1:意外输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848446/tps2513a-q1-unexpected-output

器件型号:TPS2513A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2513

我一直在使用 TPS2513为仅充电 USB 端口提供数据签名。 芯片一直在正常工作、并为充电提供正确的信号。 但是、最近我无法为连接到 USB 端口的设备充电。 我检查了 TPS2513提供的签名、发现它将 D+和 D-引脚都设置为4.5V。 我查看了 TPS2513数据表、我不认为这是器件的预期输出。 这些意外的数据签名是否意味着我的 TPS2513器件损坏? 尽管我认为我没有超过输入引脚上的7V 限值、但我的工作电压一直高于器件的建议4.5 - 5.5V 范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用 TPS2513测试了哪个型号?   DP 和 DM 电压可能会被充电器件上拉。 TPS2513绝不会在 DP 和 DM 引脚上施加4.5V 电压。 您可以使用其他不同 的充电设备来验证 TPS2513是否正常工作、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电设备是指我正在充电的设备吗?  

    您还提到、TPS2513绝不会在 DP 和 DM 引脚上施加4.5V 电压。 但是、这是我观察到和测量的行为。 您是否意味着正常运行的 TPS2513绝不会这样做? 我只是想诊断这个芯片是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wille、

    TPS2513不会将电压设置为高于2.7V,我相信此4.5V 电压是由电话上拉的。 您可以使用 Apple 手机进行双重确认,如果您发现 DP/DM 电压恢复到2.7V,表示设备未损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    是否有办法防止电话的这种拉取? 向 TPS2513或 USB 端口提供过大的电压是否会导致这种拉电流? 我是否应该实施保护电路以防止手机拉取额外电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wille、I

    DP/M 引脚绝对最大值为5.8V,因此即使您在这些引脚中发现4.5V,器件也不应损坏。  

    我们需要确定您用于此测试的型号?  是 iPhone、三星还是 Huwei?  如果可能、您可以发送波形进行分析吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wille、

    您是否解决了问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    抱歉,我没有注意到你的最后答复。 我已经使用 iPhone 6和 iPhone 10进行了测试、并在两部手机的数据线路上获得相同的4.5V 输出。 我目前无法访问波形、但一般来说、Vcc 波形是一条5.5V 直流线路、电流约为0.8A。数据线路上的波形没有可测量电流、是一条4.5V 直流线路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wille、

    是否可以更换新设备并检查 DP/M 是否仍保持在4.5V?   

    我怀疑 TPS2513在您的测试中出现故障、谢谢!