This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:需要 VSEL 和 RILIM 电阻器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827009/tps543b20-vsel-and-rilim-resistors-need

器件型号:TPS543B20

您好!

我正在使用 TPS543B20设计具有10A 电流的1.05V 输出。 请帮我解决以下问题:

1.我了解数据表 VILIM= RILIM*IILIM,请帮助我选择 RILIM 电阻器值,数据表中没有任何参考。 我们可以使用什么 VILIM 值来计算?

2.在数据表的第8页上、我看到了选择 VSEL 电阻值的表、您能不能为1.05V 提供帮助、我们选择了121k Ω。 我们是否需要反馈电阻器来配置输出电压、或者 IC 可以获取输出中的 VSEL 电压?

3.请帮我解决软启动要求,它是否取决于目标 IC,或者我们可以在 TPS543B20中进行本地配置,这样做会更好。

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    数据表的第8.4.13.1节详细介绍了 RILIM 选择。  它是低侧谷值电流限值、因此直流输出电流限值是谷值电流限值设定点加上峰峰值电感电流的一半。

    对于1.05V 情况、您无需外部反馈电阻器。  您可以将负载直接连接到 RSP 和 RSN。

    您将在 TPS543B20 SS 引脚搭接选择引脚上本地配置软启动。  有10个选项可用。  您可以选择任意一个所需的选项。  只需确保它不会太快、以至于在缓慢启动期间会发生电流限制。  请记住、线性斜升输出电压需要恒定电流:

    I = Cout * Vout / TSS

    加上您的负载在启动期间消耗的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请帮助我满足我们的一项关键要求、为了实现0.5%的直流输出精度、我们需要考虑哪些注意 事项来满足 TPS543B20的任何特定需求或建议。 输入电压= 12V、输出电压= 1.05V。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    121k 是用于1.05V 输出的正确引脚搭接电阻器。  TPS543B20的初始容差为+/- 0.5%、因此您需要最大限度地减少任何外部损耗。  您需要非常小心地进行布局。  查看数据表中的布局指南和用户指南中的 EVM 布局:

    www.ti.com/.../sluubo0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就像为器件 TPS543B20添加软启动时间一样、要实现0.5%的精度、任何选择软启动电阻器的建议都取决于哪种方法。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    数据表中的表1列出了允许的软启动时间和每个选项所需的电阻器值。  一旦 SS 时间完成、SS 时间不会影响输出电压精度。