This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UC1845:UC1845

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431, TIDA-070002, UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782180/webench-tools-uc1845-uc1845

器件型号:UC1845
主题中讨论的其他器件:LM431TIDA-070002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 我需要设计一个隔离式可变输出电源。 输入电压为15 至53VDC

输出电压为2V 至50V、输出电流高达 12A。 (最大输出功率应为50W、 我的要求是5V/8A 或28V/2A)为此、我需要一 个可变电源、以便我可以相应地选择输出电压  

PWM IC 为 http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=UC1845#q=UC1845&t=everything&linkId=1 

我对该设计中的变压器选择感到困惑(随附原理图)

您能不能帮助我为该设计选择变压器(请提供器件型号)

此外、还让我知道我是否为此 设计选择了合适的 PWM IC?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikrant、

    您选择的 IC 应适用于拓扑。

    我确实注意到、在原理图中、您使用的 LM431的基准电压为2.5、因此您无法生成2V 输出。

    我主要负责设计的定制变压器、如果您想要选择变压器、则必须联系变压器制造商或经销商。

    当 TIDA-070002针对相似器件进行变压器选择时、我可以在选择过程中提供帮助。

    您必须确保变压器在所有输入/输出条件下都能正常工作、同时 UC1845的最大占空比为50%。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应

    我是否可以使用任何标准变压器来设计5V/8A 和28V 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikrant、

    无论您是否能找到标准变压器、都能满足您的设计需求。
    我不知道标准变压器是什么、因此您需要与变压器制造商/分销商讨论。

    谢谢、
    Daniel