This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:100%占空比运行

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, CSD97394Q4M, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828614/csd97394q4m-100-duty-cycle-operation

器件型号:CSD97394Q4M
主题中讨论的其他部件:BQ25713SN6501

您好!

我们希望将2个 CSD97394Q4M 与 bq25713电池充电器配合使用。
但是、我们需要能够以100%占空比运行。

是否可以在 BOOT 引脚上提供隔离式电压来实现此目的?  (可能使用 SN6501)
如果是、可接受的最小电压是多少?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    您可以在引导引脚上应用以 VSW 节点为基准的外部5V 浮动电源。  您可以使用小型二极管对 BOOT 引脚上的内部 HVPMOS 进行反向偏置。 但是、请注意 CSD97394Q4M 的最小 PWM 脉冲为40ns、最大 PWM 占空比钳位为85%。 这些是必需的、因为该部件适用于 VR 多相应用。 您将无法移除85%占空比钳位、这是由一个内部计时器实现的。  CSD97394Q4M 需要 LS FET 的最短续流时间为15%。

    使用具有简单驱动器的30V 电源块可能会更好、因为这种驱动器没有任何智能功能。

    此致、

    Lucian