This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421在发送负载瞬态时响应过低、压降过大

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850145/lmr62421-lmr62421-response-too-low-and-voltage-drop-too-much-when-the-load-transisent

器件型号:LMR62421

您好!

客户使用 LMR62421、如下图所示、发现当电流从大约0mA 变为800mA (峰值)时、电压将从12V 变为9.5V。

输入:5V;输出12V、电流800mA (峰值)

下面的波形:黄色是12V 输出;绿色是电流。  

您可以看到、当电流启动时、输出电压将下降、最大下降至9.5V。

您能不能给出一些改进 动态响应的建议?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如果负载电流缓慢增加、输出电压能否在800mA 时保持稳定在12V、怎么办?  一个10uF/16V 陶瓷电容器是不够的。 请并行使用2。

    对于 LMR62421、0.8A 输出电流过高。 LMR62421开关电流限制为2.1A (最小值)、3A (典型值)。 假设效率为85%。 平均输入电流为12*0.8/5/0.85=2.25A。 电感器峰值电流可能触发电流限制阈值。