This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:有关 REGEN1信号的问题。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782222/tps659037-a-question-about-regen1-signal

器件型号:TPS659037

 大家好、

 我的一位客户正在设计他们的系统板电路、他们将使用 TPS659037进行设计。

 他们对该器件有以下几个问题。   您能回答这些问题吗?

问题1. 他们希望通过负载开关为 TPS659073的 VIO_IN 供电。 它们也会执行

     通过将 TPS65903的 REGEN1输出信号连接到负载开关的使能输入、开启/关闭负载开关。

     根据 TPS65037数据表、VIO_IN 的电源时序必须 在距离 VCC1 6ms 后启动。

    负载开关对  流是否满足此计时要求。

问题2. 是否有任何符合  规格"必须 在 VCC1 6ms 后启动 VIO_IN 的电源时序?

问题3. 他们认为16MHz 时钟只用于 RTC、因为第10页的方框图就是这样。

       他们想 知道、如果不使用32kHz RTC、是否可以移除16MHz 时钟。 是否 必须连接16MHz 时钟(晶振)?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    使用 REGEN1启用外部负载开关将满足时序要求。 我们通常推荐的电路选项包括:
    1.连接 PMIC 的3.3V 输出(如 LDO2或 SMPS9、具体取决于您使用的 OTP)。 如果在 VIO 提供的任何电源轨之前启用了输出、则可以使用 PMIC 的输出直接为 VIO_IN 供电。 这保证了时序要求。

    2.使用连接到3.3V 电源的外部 FET 或开关。 该 FET 将由输出电源轨驱动、例如序列中的第一个电源轨。 当 VIO 电压轨之前没有3.3V 输出电压轨时、就会使用该解决方案。

    您要询问的选项是选项2。 只要 REGEN1在 VIO 电压轨之前打开(检查 OTP)、就满足时序要求。 如果您使用 LDO2或 SMPS9直接为 VIO 供电、您还可以节省一些组件。

    对于外部晶振、OTP 设置 OSC16M_CFG 以启用外部晶振是强制的。 所有 TPS659037 OTP 均配置为需要外部晶体。

    谢谢、
    纳斯塔莎