请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62088 主题中讨论的其他器件: TPS62826、 TPS62090
您好!
我需要一个具有2.5V 输入和0.8V 输出的降压稳压器。
TPS62088是一个不错的选择、但未通过汽车认证。
是否有针对此器件或类似器件(如 TPS62826)的 AEC 认证计划?
我看到过 TPS62090符合汽车标准、但最小输入为2.5V。
如果我的输入电压为2.4V、会发生什么情况?
此致、
Michael。