This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54386-q1.pdf <-我找到了错误的文本!!

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386, TPS54386-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828722/tps54386-http-www-ti-com-lit-ds-symlink-tps54386-q1-pdf--i-find-wrong-text

器件型号:TPS54386

尊敬的 TI

我阅读 TPS54386/TPS54386-Q1数据表并在数据表中发现错误!

MSS1278-153ML 为15uH。 但数据表却说要使用22uH!

哪一项是正确的? 22 μ H?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路实际上使用的是22uH 电感器。  根据30%的纹波电流、L1和 L2的计算值分别为18.3uH 和15.3uH。  保守的方法是使用下一个尺寸更大的电感器来降低交流纹波电流。  在这种情况下、15uH 仍是具有稍高纹波电流的适当值。