This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:负载时消耗过多电流

Guru**** 2537930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828529/lm3478-drawing-excessive-current-when-loaded

器件型号:LM3478

大家好

我的问题可能是由一个非常愚蠢的问题引起的、但现在我看不到。 我希望有人能帮忙。  

作为一家公司、我们以前使用过 LM3478、即它在以前的 PCB 上进行了改进。  

我们需要基于同一芯片但具有不同输入、输出和电流要求的新升压电源。  

我使用 Webench 对此进行了设计。 生成的设计具有与之前 PCB 上实现的相同的连接布局。 因此、作为第一步、我实施了元件变化、以获得所需的输出电压和电流。 这起作用了。  

然后、我将设计移至我制造的新 PCB。 组件值相同、但由于空间原因、我更改了一些组件。  

当我测试电路板空载时、我可以在输出上看到编程的电压。 探测驱动信号、我可以看到编程的开关频率。  

当我为电路板加载30或60欧姆时、我使用的工作台电源电流限制和电压崩溃。 电源设置为17V、电流限制设置为3A (工作台 PSU 的限制)。 此设计的输入电压范围为8V 至25V、电流高达1A、输出电压为37V  

我知道这不是要进行的信息、但是否有人知道加载系统后为什么会消耗比预期更大的电流。  

我将无法分享实际原理图或 PCB 布局、但我可能能够上传 Webench 输出、这在本质上是相同的。  

请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chithambaram、

    感谢您考虑使用 LM3478。 您能否上传 webench 输出并评论原理图和 webench 输出之间的任何变化?

    乍一看、我想知道这是否是电源问题。 您能否增大电源的输入电压并查看是否出现相同的情况?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。  

    我连接了 Webench 工具生成的电路。  

    我进行了以下更改

    • Cin 是2x 100uF 聚合物铝电解电容器
    • 未使用/安装 CByp
    • Cfilt 为10nF
    • Rfilt 为0r
    • L1为15uH
    • Rfb1为976R
    • COUT 为14x 33uF 聚合物 Tants  

    相同的值也被改装到以前的电路板中、这是可行的。

    但是、如前所述、采用专用设计的 PCB 不会。

    然而、之前电路板和专用设计之间的一个区别是、之前电路板使用标准电解电容器作为输入和输出、而不是活性剂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    在我之前的帖子中、我尝试增加电源的输入电压。

    该电路的设计电压高达25V、因此我将输入从16V 增加到25V。我已将工作台电源的限值设置为~2A  

    当我连接一个60欧姆负载(输出为~37V、因此电流应该大约为0.61A)时、工作台电源不像以前那样限制、 但电路确实消耗~1A (我认为这太大)、大约30秒后、开始有气味-我还无法识别有什么气味。  

    我不记得在改装测试电路中发生了上述情况。  

    我还将电感器更改为10uH、并将 Rfilt 更改为100 Ω。 仍然不幸运。

    我知道实际的元件布局和布线会影响电源、有些布局比其他布局更好、但糟糕的布局和跟踪会导致如此严重的破坏、从而使整个工作不再正常?

    谢谢

    Chithambaram