This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:TPS25944A PSpice 模型作为 TPS25942A:

Guru**** 2528880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849574/tps25944a-tps25944a-pspice-model-work-as-tps25942a

器件型号:TPS25944A

您好!

我尝试仿真以下电路、我希望看到电流在4ms 内达到1.2A、然后该器件应充当断路器。  

从仿真输出中可以看到、输出电流被限制为 TPS25942中指定的 ILIM:

数据表报告:

TPS25944允许过载电流流经器件、直到 I (LOAD)< I (FASTRIP)。 当 I (LIM)< I (LOAD)< I (FASTRIP)时、它启动计时器、一旦计时器超过 TCB (OLD)、内部 FET 将关闭、FLT 将置为有效。

您能告诉我错误在哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的联系。

    您能否共享我的仿真文件以在我的末尾进行检查

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS25944A_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    如果过载是在启动期间、即使 TPS25944也会在关断前将输出电流限制在4ms 间隔内。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但您能告诉我启动序列结束后器件开始作为 tps25944工作的时间吗? 我在数据表中找不到此信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    当输出电压接近 Vin 时、启动序列结束、也就是说、当 Vout 和 Vin 之间的差值只是器件上的 IR 压降时、启动序列结束。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的支持