This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:输出固定为0.5V

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782100/tps5450-output-fixed-at-0-5v

器件型号:TPS5450

您好! 我使用 WEBENCH 设计了一个降压转换器、该转换器接受24VDC 输入、以便将其降至5VDC。 将其整合到 PCB 上并为其通电后、我注意到该电路为我提供了0.5V 的固定输出。 我尝试在另一个 PCB 上组装另一个 PCB、但遇到了同样的问题。

下面是我的原理图:

这里是我的 PCB 布局(左上角:在3D 查看器中查看;右上角=前铜;左下角:后铜)

您可能已经注意到、布局与数据表不符合规格(忘记先看)、我想知道:这是否需要重新设计 PCB?

下面是我尝试过的内容列表:

-将输入电容器直接焊接在引脚6 (GND)和7 (VIN)上(这使得电路生成0.5V 电压、而不是将24V 短接至0V)

-将10K 电位计而非 R6放置并使电阻发生变化(这使得我们的0.5V 偏移在10K 欧姆时约为0.49V、在0欧姆时约为0.51V)

-验证 R5是否确实为10K 欧姆

非常感谢您的帮助。 谢谢!

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管 D1的安装方式似乎不正确?

    请检查并正确安装(如果适用)?

    如果仍有问题、请随意重新打开主题?

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您拒绝了答案?  我不知道为什么?

    请查看以下内容、为什么我认为您的布局不正确?  请将二极管翻转180度左右吗?

    如果您仍然认为这不是问题、请随意重新打开、并提供有关您所面临的现有问题的更多信息。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的另一张图片未显示。  请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、抱歉、我不是要单击"未解决"按钮。 感谢您花时间解决我的问题!