This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:MODE 引脚仅选择一个

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850115/tps51362-mode-pin-only-one-selection

器件型号:TPS51362

各位专家、您好!

客户想知道为什么只有一个悬空的 MODE 引脚可供选择。 由于数据表中的说明提到了我们可以通过 MODE 引脚设置工作频率、但只有一种选择可以使用。 此外、在电气表中、MODE 引脚连接到 GND。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于51362、频率仅支持800K Hz

    对于51363和51367、频率可支持800K (模式悬空)和400K (模式至 GND)。

    表格是对的。

    裕昌