This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62040:保护

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826639/tps62040-protect

器件型号:TPS62040

您好:

关于 TPS62040、请帮助确认以下问题:
 1.器件短路保护的机制是什么?如果输出端子过大、是否存在触发短路保护的风险?
2. 触发短路保护后,是否会在满足条件时自动解除该保护?
3. 如上所述、输出电容是否有最大限制?有多少个限制?
1.2a 持续输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1和2、我需要与设计团队保持一致、在 D/S 中、我没有关于如何实现这种短路保护的信息。 我需要检查  是否已经实现了断续短路保护(这是一个较旧的器件)。

    输出电容、您想使用哪一个值?

    关于问题4、您的具体意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我的问题进行任何跟进。 我仍在处理第1个问题、很抱歉、由于休假时间、这需要更长的时间。

    您的应用是什么? 您是否知道我们的产品系列中还提供了更新的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此帖子、但您可以根据需要重新打开此主题、我很乐意为您提供支持。