This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:为什么电容有上限?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848005/bq21061-why-is-there-an-upper-limit-on-in-capacitance

器件型号:BQ21061

表39中 BQ21061的数据表给出了10uF 作为 IN 引脚上电容的上限。  为什么有上限?  在我们的设计中、馈入该引脚的电源轨上具有超过10uF 的电容。  如果 IN 上的电容大于10uF、会发生什么情况(如果有)?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这是由于某些 USB 产品的浪涌限制造成的。 您使用的电源电容是多少?

    我没有看到大于10uF 的任何问题、但想知道我们要处理的值是什么、以避免 VINDPM 或 ILIM 环路产生其他副作用。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    这并不是一件疯狂的事情、可能是15或20 μ F、而不是10 μ F。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这很常见、因此我看不到这方面的任何问题。 如果您有任何疑问、请告诉我!  


    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!