This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826283/ucc28780-start-up-problem

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: TIDA-01622

我使用的是 UCC28780。 VDD 的波形出现在启动时间内、如下所示。 RUN 引脚未设置为高电平。 使用的原理图与 TIDA-01622相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User4731692、

    感谢您关注 UCC2780 ACF 控制器。  幸运的是、您捕获了上面显示的波形。  最左角的 VDD 电压急剧下降表明在启动尝试期间出现了某种问题。  由于 VDD 峰值处没有开关活动、我怀疑 该问题涉及导致 UCC28780 数据表中表2 (第30页)和表3 (第35页)中列出的1.5秒关断周期(tFDR 重启)的故障之一。

    当启动开关开始时、您需要放大 VDD 峰值处的 REF、RUN 和 PWML 信号(通常为17.5V)。
    如果 REF 不变为高电平(5V)、则其他信号都不会变为高电平。  如果 REF = 5V、但运行保持低电平、则故障为没有"动作延迟"的故障。
    如果 RUN 变为高电平(5V)、但您没有获得 PWML 信号(1、3或4个脉冲)、则需要调查其中一个故障。

    请检查表2和表3中列出的症状、找出最符合您的情况的症状、并解决该问题。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich,

    重新测试后的波形如图所示。 黄色是 VDD 的波形、绿色是 HVG 引脚的波形、蓝色是 Vref 的波形、紫色是 RUN 引脚(未设置为高电平)。


    故障可能是没有"延迟操作"的故障。 如何检查和解决故障?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User4731692、

    您发布的第二组波形是正常的、除了没有运行或 PWML 脉冲。  这种情况在启动重试之间的1.5秒间隔内是正确的。

    我要求您专注于 VDD 突然下降的特殊情况、如您的第一个波形:

    如果该下降每1.5秒重新触发一次、并且您可以触发该下降、则您可以捕获在 RUN 或 PWML 上发生的事件。  如果这是问题的主要线索、我认为 VDD 上的一些突然过载会导致一个故障、在这个故障中、没有操作延迟、或者 PWML 的1到3个脉冲。

    在这些慢速扫描速度(100ms/div)下、您的示波器可能无法解析几微秒的运行或 PWML 信号。  但在快速扫描(10us/div)时、可能会捕获一些信号。  请查看该下降是否每~1.5秒发生一次、并尝试触发该下降以进行快速扫描、并查看发生了什么情况。  

    作为替代方案、您可以在 REF 每 VDD-UVLO 周期变为高电平时触发、扫描速度为10us/div。  5次中可能有4次没有信号、但5次中有1次没有信号、只要 IC 在~1.5秒延迟后尝试重新启动、就应该有运行信号。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User4731692、

    自上次发布以来、我没有看到任何回复。  您是否能够为您的电路通电?

    但愿如此。  在此前提下、我将关闭此主题、但如果您仍有困难、您可以重新打开它。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的帮助和关注。 很抱歉,我忘记了对你的答复。

    重新创建电路后、我能够为电路加电。