This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:VINLS 和 LS/LDO 上是否需要电容器(如果已禁用)?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847997/bq21061-capacitors-needed-on-vinls-and-ls-ldo-if-disabled

器件型号:BQ21061

我们将不使用、因此将通过 I2C 寄存器设置 BQ21061的 LS/LDO 功能来禁用。  我们是否仍然需要将电容器连接到这两个引脚上、或者我们是否可以节省资金并使其保持未连接状态?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于 VINLS 引脚或 LS/LDO 引脚、如果不使用 LS/LDO 功能、则无需连接任何电容器。 您可以将 VINLS 引脚连接到 GND 并使 LS/LDO 引脚悬空。  

    这是我计划在即将发布的"引脚指南"中介绍的内容。 )

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、  

    我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时打开新主题。  

    此致、

    Gautham