Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21061 我们将不使用、因此将通过 I2C 寄存器设置 BQ21061的 LS/LDO 功能来禁用。 我们是否仍然需要将电容器连接到这两个引脚上、或者我们是否可以节省资金并使其保持未连接状态?
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.