This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:请帮助查看设计、BOM 差异

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828626/tps65295-please-help-to-review-the-design-bom-difference

器件型号:TPS65295

您好,

这是我的客户首次使用 TPS65295。 与 TPS65295EVM-079原理图相比、我只能看到 BOM 有一些差异。 请提供 您的专业建议。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../VTT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处提供一些注释以供参考

    1、建议对 VPP 使用3.3u~8.2uH 电感器、 VPP 的电流要求是什么? 其能力为1A、但标记为3A。

    2、c2053/2054是不需要的、建议使用0.47uH 来提供1.2V 输出

    3、R2409可以取消

    如有任何疑问、请发送电子邮件给我、 Yuchang-zhang@ti.com