This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:TPS3813-Q1:

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779613/tps3813-q1-tps3813-q1

器件型号:TPS3813-Q1

大家好、我们使用看门狗器件 TPS3813-Q1、WDT 和 WDR 连接到"0"V、根据规范、当 WDI 输入在9.46msec 和200msec 之间不刷新时、复位将变为低电平。 但是、我们观察到最小值= 4msec、最大值= 120msec。

请告诉我为什么会观察到上述行为、还请告诉我是否需要注意任何其他参数。

如果我的理解不正确、请澄清我的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajendra、

    情况不应如此。 您能否提供原理图和示波器捕获? /RESET 引脚或 WDI 引脚上是否有任何其他电容?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra、

    我将结束这个主题、因为我们没有听到您的反馈。

    如果您仍需要帮助、请随时重新打开/启动新主题。