This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:中的相位裕度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828007/tps54340-phase-margin-in

器件型号:TPS54340

大家好、

我的客户希望使用 TPS54340通过 反相降压/升压架构从5V 生成-12V 电压。
是否可以检查它们的电路在您的一侧是否有足够的相位裕度?

如果是、我会将其设计参数脱机发送

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可以将设计参数发送到我的电子邮件地址  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San、

    谢谢! 我刚刚给您发送了邮件。

    此致、

    Takashi Onawa