Other Parts Discussed in Thread: TPS54340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 大家好、
我的客户希望使用 TPS54340通过 反相降压/升压架构从5V 生成-12V 电压。
是否可以检查它们的电路在您的一侧是否有足够的相位裕度?
如果是、我会将其设计参数脱机发送
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.