This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:TPS61230输出仅为1.9v

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828356/tps61230-tps61230-output-is-1-9v-only

器件型号:TPS61230

尊敬的先生:

我将 TPS61230用于 将3.7转换为5V 的项目、此处连接了我的电路 、这里 R58为220k、R61为56K、根据输出计算、答案是4.928571429、但我仅得到1.9V 至2.1V、反馈引脚上存在1.5伏、 请帮助我解决此问题 issue.please 请告诉我电路上的任何修改。 我没有连接输出侧的任何负载

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    您是否检查过 IC 焊接良好? 您能否共享布局以检查是否存在布局问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您重放、散热焊盘未接地、这是问题所在、现在问题得到解决、工作正常。

    谢谢、此致、