This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895能否检测是否连接了电池?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826434/bq25895-can-bq25895-detect-a-battery-is-attached-or-not

器件型号:BQ25895

您好!

BQ25895是否可以通过任何方式检测是否连接了电池? 我查找数据表当 USB 输入或任何故障或充电完成时、INT 引脚将产生中断。

但我找不到如何检测电池输入。 请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aifei:

    与我们的一些旧充电器不同、此充电器没有有源电池检测 电路。  但是、有一些选项可用于确定电池是否存在:

    1.如果 TS 上未连接电池组热敏电阻、TS 将报告为冷态、充电将不会充电。 在使用 BAT_LOADEN 位 REG03[B7]下拉 BAT 节点后、主机处理器可以使用 ADC 来测量 V (BAT)。  如果 BAT 上只有一个小电容器、V (BAT)将完全放电、这意味 着不存在电池。

    2.如果 TS 功能被硬件禁用(分压器有2个匹配电阻器)并且充电被启用、那么充电器将在状态寄存器、STAT 和 INT 引脚中的充电和充电完成之间切换、这是 BAT 充电上的小电容器、然后在再充电阈值以下被禁用。  此切换的频率是 BAT 上电容的函数。

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。