This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:将启用隔离源侧和负载侧

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849875/tps61175-will-enable-isolate-the-source-side-and-load-side

器件型号:TPS61175

大家好、我正在尝试设计升压转换器。 我想知道 IC TPS61175中使能功能的用途是什么。   即,我的 Vin = 5V,Vout = 9V,当 ENABLE 引脚下拉时,无论 它是0V 还是 Vin,我的 Vout 都将是如此。 请参阅数据表方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61175:

    当 EN=L、Vo=Vin-VF 时、Vf 是输出整流二极管的电压;

    当 EN=H 时、Vo=9V 设置