This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:当反馈异常时、IC 损坏解决方案

Guru**** 2580855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781280/tps23753-ic-damage-solve-solution-while-feedback-abnormal

器件型号:TPS23753

我们使用 TPS23753来设计电源模块参考 TPS23753AEVM。

当反馈异常时,例如  (连接到“CTL”引脚的光耦合器开路) ,TPS23753损坏。

即使反馈异常、是否有任何解决方案可避免损坏? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cary、

    如果光耦合器开路、上拉电阻器 rctl (来自反激式设计指南 slva305c)应将其拉至 VB、低于 CTL 的绝对最大值。

    您能否提供有关设计、原理图和测试条件的更多详细信息? 您是否正在执行任何要求您断开光耦合器电路的测试?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    谢谢!  原理图如下所示。   CTL 和 VB 之间有一个上拉电阻器(2R102)。

    由于焊接级别有限、有时 光耦合 器焊接有故障(或省略)。然后 IC 没有反馈、IC 将损坏。

    因此我们应该解决这个问题:即使反馈电路是故障、IC 也不应该被损坏。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    此外、我们建议使用 TPS23753A、因为 TPS23753即将停产、并且具有额外的 ESD 支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:
    使用最新产品没有问题。
    对于当前问题是否还有其他意见? 如何添加保护电路以避免芯片损坏、即使反馈异常也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    如果需要考虑超过最大电压、则可以向 CTL 引脚添加齐纳二极管(>5V)、但请注意、这会引入并联电容、从而可能改变您的响应。 如果您遇到可能损坏器件的 ESD 事件、则使用 TPS23753A 即可。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师