This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248启动问题

Guru**** 2382220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848653/ucd9248-ucd9248-startup-problem

器件型号:UCD9248

您好!  

我正在使用 Xilinx 的 KC705开发板、其中有三个 UCD9248 IC。 大多数时候、当我为电路板供电时、这些 IC 不会启动。 因此、电路板也不会启动。 他们设计的电路板(UCD9248器件)与数据表所说的完全一样。 我认为这是复位引脚的年期。 因为当我触摸复位引脚时、IC 进入复位状态并保持、直到我下次触摸。 我上传了该器件的原理图。 如何解决此问题。  

提前感谢。  

坎伯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk  

    您能否使用 TI Fusion 检查 UCD9248上的 ON_OFF_CONFIG 设置?

    如果 ON_OFF_CONFIG 设置为"仅控制引脚"、则 PMBus_CTRL 引脚(引脚36)必须为高电平才能开启电源轨。  

    如果 ON_OFF_CONFIG 设置为"仅选项"、则 PMBus 主机必须向 UCD9248发送 ON 命令以开启电源轨。  

    如果 ON_OFF_CONFIG 设置为"始终转换"、则 UCD9248将在施加3.3V 电压后开启电源轨。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我没有 PMBus 电缆、但我会很快地出现问题。  

    板上的 PMBus 连接器不连接到任何主机。 在该设计中、它们使用2k 上拉电阻器将 PMBus 控制引脚连接到 UCD9248的3V3输出。 我添加了该器件的原理图。 当 PMBus 控制引脚未启动时、我测量该引脚上的0V;当它正常启动时、我测量3V4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您观察到的情况、电源轨由 PMBus_CTRL 引脚电压控制。  

    PMBus_CTRL 引脚电压由外部电路决定。  

    很抱歉、我不熟悉 Xilinx 的 KC705开发板、您可能需要联系 Xilinx、原因是在电路板通电时 PMBus_CTRL 引脚电压较低。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Qian、  

    除了 UCD9248的3V3输出(2k 电阻器上拉)外、PMBus_CTRL 引脚未连接任何其他引脚。 UCD9248是否有可能使这个引脚为0V? 否则、这些 IC 可能会损坏。  

    此致、  

    坎伯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk、

    当 PMBus_CTRL 引脚电压为低电平时、您能否检查 PWRCTL1_VCC3V3电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱  

    我检查了它发生的时候、它仍然是3V3。 我不知道触摸 RESET 引脚如何解决此问题。  

    我已订购 TI 的 USB 接口采用者对芯片进行重新编程、如果有任何帮助的话。  

    此致、  

    坎伯克