This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:DCP 自动模式下的断开检测

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782109/tps2549-disconnect-detection-in-dcp-auto-mode

器件型号:TPS2549

大家好、

当 TPS2549设置为 DCP-自动模式时、当在 DCP 运行期间断开连接器(便携式设备)时、TPS2549如何检测断开状态?
 - TPS2549不关心断开情况?
 - TPS2549是否检测到某些情况并变为准备好进行下一次连接?
我想了解在 DCP 模式设置下运行期间、在连接器(便携式设备)断开条件下 TPS2549的运行情况。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    TPS2549测量连接的器件消耗的电流、并根据消耗的电流量确定器件是否已连接。 如果未消耗电流、则 TPS2549将确定不再连接器件、并将状态线重新置为高电平。 数据表的图28中显示了这种情况。

    请告诉我这是否回答了您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题