This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:为 iPhone 6s 充电时出现问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849420/tps2511-issue-when-charging-iphone-6s

器件型号:TPS2511

你(们)好  

我们看到一个问题、即在为 iphone 6S 充电时、iphone 6S 触摸响应将延迟。  您是否会帮助查看以下 DP 和 DM 行为是否正确?  

下面是波形(紫线是 DM 波形、蓝线是 DP 波形)

 连接到 iphone 6S 之前的波形(DP 为2.84V、DM 为2.17V)

2.在连接 iphone 的时刻,请参阅 DP 和 DM 下降,如下波形所示。  

然后 DP DM 成为该波形  

最后、它将稳定在低于波形(在插入 iphone 后的20秒内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否标记设备连接时 DP DM 通过的不同电压?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我将电压标记为如下  

     连接到 iphone 6S 之前的波形(DP 为2.84V、DM 为2.17V)

    2.在连接 iphone 的时刻,请参阅 DP 和 DM 下降,如下波形所示。  

    然后 DP DM 成为该波形  

    最后、它将稳定在低于波形(在插入 iphone 后的20秒内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 示波器捕获显示了 DP 和 DM 线路通过枚举以稳定至正确的 DCP 充电方案。 这是 DP DM 引脚的预期行为。 下面是数据表中有关 DCP 自动提供的不同充电模式的更多说明。  

    谢谢、

    Emma