This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在服务器应用中、是否有将12V 主电源转换为12V 多通道的解决方案?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, LM25066, LM25069, TPS24770, TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827613/in-server-application-are-there-solutions-to-convert-12v-main-power-supply-to-multiple-channels-of-12v

主题中讨论的其他器件:TPS25982LM25066LM25069TPS24770TPS24720

客户希望将单个12V 输入转换为多个12V 通道、再转换为不同的子卡。 功率级别为40A 输入。 是否有适合此要求的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki Li:

    请在下面提供信息。

    • 您需要多少个输出通道?
    • 每个通道的电流额定值是多少?
    • 您需要哪些保护特性-浪涌电流限制、过流限制/断路器、过压锁定/钳位、反向电流阻断、短路保护?
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请检查最新要求。

    输入功率级别将高达1200W。

    3个输出通道 、10A、20A 和60A;需要 OVP 和 OCP 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki Li:

    我们必须使用多芯片解决方案来实现这一点。 下面是您可以用于每个电源轨的 IC、

    • 10A 电压轨:您可以考虑使用集成电熔丝 TPS25982
    • 20A 电压轨:热插拔+ 1 FET
    • 60A 电压轨:热插拔+3 FET

    有许多热插拔可实现 OVP 和 OCP。 首先、我们来看看 TPS24720、TPS24770、LM25069。 如果需要遥测、LM25066是最佳选择。

    对于 FET、我们建议使用 CSD16415

    让我们知道您的客户对该解决方案的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki Li:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    谢谢! 客户将评估我们的建议。