This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248电流感测校准

Guru**** 2379110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847182/ucd9248-ucd9248-current-sense-calibration

器件型号:UCD9248

电流感应校准参数包括增益和偏移。 这些值是在出厂时默认校准和设置还是应由自己设置? 这些值是否由电源管理设计器软件自动计算和设置? 我认为每个 UCD9248也许会不同并且应该有独立  的校准值。 我是否需要校准 电路板上的每个 UCD9248并设置不同的值? 如果是真的、我认为很难进行产品生产。  

我有3块相同设计的电路板、电流感应结果在 50%的范围内有所不同。 这就是我提出这个问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、  

    我们将检查并回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    IOUT_CAL_GAIN 应与功率级的电流感应增益相匹配。  

    如果电流感测精度看起来不错、通常不需要 IOUT_CAL_OFFSET。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、  

    一段时间以来、我们一直没有收到您的反馈。

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    谢谢