This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:湿度测试期间 IC 失效

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846890/tps65023-ic-fail-during-humidity-test

器件型号:TPS65023

主席先生,

我使用 TPS65023RSBT IC 为 DSP6745和编解码器 aic3106供电。
我正在对该 IC 属于 DSP 卡的器件进行鉴定测试。
该装置已通过许多测试、例如热/冷循环、振动等
在湿度测试期间、我发现 TPS65023RSBT 出现故障。
湿度循环是
1.30度至60度,95%相对湿度,2小时
2.在60度、95%相对湿度下浸泡6小时
8小时内60度至30度、相对湿度为85-95%
4.以30度的温度浸泡8小时,相对湿度为95%

以上4个步骤为一个周期、  处于关闭 状态的单元将受到此5个周期的影响。 在第5个周期中、在过去2小时内、装置 开启 、发现装置发生故障。 继续进行进一步监控、发现 TPS65023RSBT IC 出现故障。 TPS65023的 DCDC1配置为1.2V、但现在 IC 提供2.6V 电压。  

根据 IC 的组装说明,MSL 为2级,峰值温度为260度。
我已经组装了该 IC、无需进行烘烤和手动焊接。  但在湿度测试之前、IC 工作正常。
IC 上的顶部标记是
TPS65023
TI 5A1
C878 G4
请帮助我了解 IC 出现故障的原因。
我是否使用了组装程序、是否错误并在潮湿条件下导致 IC 故障?
IC 批次代码是否正确?

此致
Jagdish Patange
高级经理(设计)
HAL Hyderabad

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    [引用 user="Jagdish Patange"]发现该设备出现故障。 继续进行进一步监控、发现 TPS65023RSBT IC 出现故障。 TPS65023的 DCDC1 配置为1.2V、但现在 IC 提供2.6V 电压。  [/报价]

    您是否有发生故障的示波器截图?  

    [引用 user="Jagdish Patange">上述4个步骤是一个周期、  处于关闭 状态的单元将承受这5个周期。 在第5个周期中、在过去2小时内、按 [/报价]进行单位生产

    我还不清楚在测试期间 UUT 何时打开以及 UUT 何时关闭。 您能更具体吗?

    如果 UUT 始终关闭且最终仅通电、则循环所有4个步骤5次的目的是什么?

    [报价用户="Jagdish Patange"]湿度测试期间[/报价]

    请说明进行湿度测试时 PCB (UUT)是否位于密封外壳内、或者 PCB (以及 PCB 上的所有 IC)是否直接暴露在极端湿度条件下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    请检查以下答复。

    您是否有发生故障的示波器截图?


    否、我已经在环境条件下监测了万用表中的电压。

    我还不清楚在测试期间 UUT 何时打开以及 UUT 何时关闭。 您能更具体吗?

    一个湿度周期的持续时间为24小时。 在湿度测试期间、UUT 被断电 四个周期、而在第五个周期中、UUT 被加电在20至24小时内以获取读数。

    请说明进行湿度测试时 PCB (UUT)是否位于密封外壳内、或者 PCB (以及 PCB 上的所有 IC)是否直接暴露在极端湿度条件下。

    PCB 位于 UUT 内部、未密封。

    谢谢、此致

    Jagdish Patange

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    如果 DCDCx 高于预期、则 DEFDCDCx (反馈引脚)低于预期。 为电路板加电以执行测试时、需要实时测量 DCDC1和 DEFDCDC1的输出电压(使用示波器)、并将其与正常运行进行比较。 通常、DEFDCDCx 将被驱动至0.6V、反馈环路将确保 VOUTx 处于预期电压。

    如果 DEFDCDCx 低于0.6V、则直流/直流转换器将尝试硬增加输出端的电压。 对于正常开关稳压器、如果 DEFDCDCx 与 GND 之间发生短路、VOUTx 最终将"轨"到输入电压(换句话说、VOUTx ~= VINx)。

    对于 TPS65023、DEFDCDC1 = GND 在启动时被记录为一个有效电压、此电压在 DCDC1上锁定一个1.2V 的输出电压。 如果 DEFDCDCx 电压在启动期间<0.1V 或>1.3V、它将不会被记录为高电平或低电平、并且器件将为这个 DCDCx 稳压器连接一个电阻分压器。 根据您的测试结果、我们可能会开始了解高湿度测试后系统中出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    最初、当我检查 DCDC1上的输出电压时、2.6V 电压与连接的 DSP 负载一同提供。 后来、我断开了1.2V 电源以及 DSP 的3.3V 电源、发现在 DCDC1 o/p 时为5V。 此条件与您的回复匹配(即 VOUTx ~= VINx)


    我没有监控 DEFDCDC1、但我更换了 IC。 更换后 、该 IC 和电路板(包括 DSP 和编解码器)正常工作。

    在再次进行湿度测试之前、我想知道失败的原因。 我使用的一批 IC 是否存在任何问题?

    因为、在我的单元5中使用了基于 DSP 的电路板、而在所有5个电路板中、TPS65023 IC 都已损坏。 在一个电路板编解码器'AIC 3106'的1.8V 线路中显示了低电阻、即60欧姆。 在另一个电路板中、DSP 6745上的3.3V 线路显示为低电阻、即50欧姆。 我计划用这两块板替代编解码器和 DSP。 我假设由于 TPS65023的电压较高、DSP 和编解码器出现了问题。

    请答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好、  

    Brian 在上周五和今天下班、但明天会回来。

    为了帮助他、我有两个问题、我想他可能会问:

    1. 您是否在电路板未上电时测量了开关引脚(L1)和 VINDCDC1引脚之间的电阻? 此测试的目的是尝试查看稳压器的 HS FET 在器件未通电时是否为低阻抗(可能损坏)、或者电压通过是否与上电操作相关。

    2.您是否已将从故障电路板上卸下的其中一个部件放在已知良好的电路板上? 此测试的目的是帮助查看是否存在焊接问题(例如、在湿度测试中、FB 引脚上的焊点可能断开连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    1.我没有测量 L1和 VINDCDC1之间的电阻。

    2.我没有在工作板上组装任何已拆除的 IC。

    我在您的一侧有一个问题、询问该装置是否密封。 我回答不是 我的基于 DSP 的 PCB 采用金属外壳、外壳各侧均封闭。

    我的查询是。

    1.是否需要密封装置。

    我们在 PCB 上进行了保形涂层、但 TPS65023、DSP6745和 AIC3106 IC 的顶部被屏蔽。 在这些 IC 的顶部添加保形涂层是否合适?

    此致

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    是的、我认为您的测试结果表明、TPS65023和 PMIC 周围的无源组件需要添加保形涂层。

    如果器件在高温、高湿度测试之前正常工作、并且仅在这些极端条件下发生故障、则可以合理地得出结论、即高湿度会影响开关稳压器的性能。 如果 DEFDCDCx = GND (反馈引脚)是由水分积累引起的短路引起的、那么 DCDCx 输出将因此增加。 如果发生这种情况、TPS65023器件不会发生故障:它正按预期工作。

    显然、您需要进行测试以确认为 TPS65023 (和无源组件)添加保形涂层解决了该问题、但尝试进行的测试似乎相对简单。