请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21732QDWEVM-025 大家好、
我对重叠保护电路感到困惑。 INE+和 INE-的信号是什么? 在半桥应用中、我应该如何在两个 EVM 之间连接这些信号? 重叠保护电路如何工作? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对重叠保护电路感到困惑。 INE+和 INE-的信号是什么? 在半桥应用中、我应该如何在两个 EVM 之间连接这些信号? 重叠保护电路如何工作? 谢谢你。
您好、Arie、
感谢您的提问。 让我们将上 EVM - EVM1 -和下 EVM - EVM2 -称为半桥配置。
EVM1的输入信号将连接到 IN+和 IN-、EVM2的输入信号将连接到其相应的 IN+和 IN-。
-将 EVM1 IN+连接到 EVM2 INE+。 将 EVM1 IN-连接到 EVM2 IN-。
-将 EVM2 IN+连接到 EVM1 INE+。 将 EVM2 IN-连接到 EVM1 IN-。
这样、逻辑和门接收两个正输入信号并防止器件同时导通。 如果两个器件同时打开、IN-/INE-将被强制变为高电平、并将关闭两个器件。
此致、
Audrey