This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS715AXXEVM-065:太阳能电池输出调节

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782, TPS7A05, TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828543/webench-tools-tps715axxevm-065-solar-cell-output-regulation

器件型号:TPS715AXXEVM-065
主题中讨论的其他器件:TPS782TPS7A05TPS7A03TPS7A02

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要通过 并联太阳能电池和3.6V (可充电)电池输入为蓝牙、接收/传输信标提供大约3.3V 的电压。   信号灯消耗0-6mA (1s 开/关)、太阳能电池输出变化0-5.5V (以在可能的情况下为电池充电)。  低静态电流很重要。  这是最好的 LDO、还是可以推荐替代方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    这里有几个选项。 TPS7A02和 TPS7A03均在我们的网站上提供样片、并且可在 X2SON (1mm x 1mm)封装中提供3.3V 电压、Iq 为25nA/200nA。 但是、如果需要不同的封装、我建议使用 IQ 为1uA/500nA 的 TPS7A05或 TPS782。

    此致、

    Wilson