This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:如果触发 OC、栅极驱动信号的工作原理是什么?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847614/tps40210-if-oc-is-triggered-how-is-the-operaton-of-gate-driving-signal

器件型号:TPS40210

您好、Youhao、

另一个问题是 OC 保护。 如果触发 OC、栅极信号是否直接停止至输出? 并尝试在重新启动时间后驱动 MOSFET?

我测量的引脚 ISNS 超过150mV、但 IC 仍然提供几倍的栅极信号。 它的运行是否正确、为什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅美

    感谢您提出问题并使用 TPS40210。

    触发 OCP 后、栅极驱动器将停止开关。 请注意、峰值电流限制的标称值为150mV、但根据数据表可以高达180mV。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    幸会。

    实际上、我测量 了超过700mV 的引脚 ISNS 电压、以检查是否触发了 OC。

    但栅极驱动器还提供以下波形的信号。 为什么在触发 OC 后它会起作用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jammy、

    您所测量的信号上似乎存在相当多的噪声。 请确保使用紧密接地环路来测量电流感测信号。 您能否采用相同的波形、但用 SS 引脚电压替换+14V?

    感应电流上的初始尖峰看起来是耦合噪声、可能来自浪涌电流。 达到电流限制阈值后的栅极驱动信号脉冲也可能是由噪声耦合引起的。 如果可能、请发布原理图和布局。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    如下面的波形所示、我认为在我没有标记的地方、由于测试条件、信号上确实存在噪声。

    也就是说、我快速关闭开关、然后再打开、以控制引脚 VDD 的电源。

    OC 在 I MARK 处触发。 对吗?

    谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    打扰一下。 我还有一句话。

    引脚 VDD 的电源由牵引电源供电。 一个是+14V 输入源、另一个是多输出之一、+12V。

    我控制输入源。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅美

    您能否发布您的原理图?

    谢谢、

    Garrett