This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626RSMR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782140/tps53626-tps53626rsmr

器件型号:TPS53626

您好!

我想获取我们计划在太阳能充电器应用中使用的 IC (器件型号:TPS53626RSMR)的完整数据表。

我们的应用要求  

V_INPUT = 0.58V、  I_INPUT = 0.8A、  V_OUTPUT = 5V、 I_OUTPUT = 50mA 至100mA。

此 IC 是否适合我们的应用?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     太阳能充电器 应用需要升压转换器。 该器件是降压转换器、因此不适合您的应用。

    Thnaks。

    此致、

    Rama。