This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:工作模式

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS723, LM27761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780853/lm2776-the-work-mode

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS723

你(们)好

     我们发现一个问题、即当负载电流为19mA 时、LM2776在 PWM 模式下工作。 但我们可以发现,当负载电流低于40mA 时,LM2776应进入 PFM 模式。 导致此?的原因

   另外、当我们移动3个输出电容时、关闭了 LM2776  、并保留了下一个 LDO TPS723输入电容。 LM2776可在任何负载下以 PWM 模式工作。   电路是否正常?

PS:C1-之间的 C1+值为104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    40mA 是一种运行条件下的典型值。 该值存在变化。

    此外、我们还有内置 LDO 的 LM27761。 您的应用需要什么?

    我不理解你的第二个问题。 您能否对其进行重述并解释电路中的变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我们没有听到您的反馈。
    您是否已收集有关申请的信息?
    您是否有任何后续问题?
    否则、我们将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian