This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61031:输入电压范围

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61031, TPS61020, TPS61099, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780350/tps61031-input-voltage-range

器件型号:TPS61031
主题中讨论的其他器件: TPS61020TPS61099TPS61022

当我提供输入电压3.6V 时、它将提供3.3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    您能否上传原理图并告诉我您电路的工作条件? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    原理图显示输出电压设置为3.3V。
    您需要什么输入电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为1.8V 至3.6V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑它在3.6V 输入下是否工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    是的。 当 VIN 高于设置的 Vout 时、它将继续工作。 该器件停止开关、因此 Vout 等于 VIN 减去高侧 MOSFET 的压降。
    如果 VIN 高于3.3V、您是否希望没有输出电压? 您可以下拉 EN 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack Liu、

    当我在 webench 中检查时、它不会将3.6V 作为最大输入电压。

    根据第6页中的数据表、它提到 TPS61031输入电压为1.8V-2.4V、根据图、它也大约为3.3V
    但稳压器是升压转换器、那么它又如何作为降压转换器工作、那么它是降压升压稳压器吗?

    在我的设计中、我使用的是3.6V 电池。

    我有点困惑、只是澄清一下。
    我想使用该设计进行生产。

    谢谢、此致、
    Bapuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    您是指第6页的图4。 这只是1.8V 和2.4V 等特定条件下的效率曲线。 器件输入电压范围为1.8V 至5.5V、如第5页 EC 表所示。
    如果您使用3.6V 电池、为什么选择升压转换器? 我不明白、因为您所需的输出电压是3.3V?
    电池电压范围和 Vo、负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack Liu、

    然后、我可以提供1.8V 至5.5V 的电压、然后输出电压3.3V 保持固定。 对吧?

    谢谢、此致、
    Bapuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    否 这是一个升压转换器、需要的输入电压低于输出电压。 当 VIN 处于1.8V 至3.3V 的范围内时、Vout 将稳压为3.3V。 当 Vin 处于3.3V 至5.5V 的范围内时、Vo 等于内部二极管的 VIN 压降。 二极管的压降取决于负载电流值。
    您可以共享您的工作条件要求、例如 VIN 范围、VO、IO、以便我可以为您找到合适的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack:
    我认为 Bapuji 可能需要具有"下变频模式"的插座、例如 TPS61099、TPS61020。
    它可以调节 Vout、即使 Vin 也要略高于 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我给出的输入电压为3.6V 电池、这是可变的。 当电池电压变为低电平至~3V 时、输出电压3.3V 也不应改变。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack & Minqiu、您好!

    您能否建议将用作降压/升压转换器的器件、输入电压为1.8V 至4.2、但输出电压3.3V 是固定的。

    谢谢、此致、
    Bapuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    好的。 您能告诉我您的应用的负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    应用程序
    持续电流:500mA 至1000mA。
    峰值电流:~2A
    输入电压:1.8V - 4.2V (电池)
    输出电压:3.3V

    谢谢、此致、
    Bapuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我的应用要求
    持续电流:500mA 至1000mA。
    峰值电流:~2A
    输入电压:1.8V - 4.2V (电池)
    输出电压:3.3V

    建议我使用稳压器。

    我正在等待您的回复,我的产品处于暂挂状态,请尽快回复我。

    谢谢、此致、

    Bapuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bapuji、您好!

    当输入电压处于1.8V-3.3V 范围内时、升压转换器可将输出电压稳定在3.3V。 在3.3V-4.2V 的范围内、输出电压将保持接近 Vin。 如果您无法接受此功能、则将 TPS61022用作 SEPIC 转换器是一种解决方案。 您也可以找到降压/升压转换器。
    我仅支持升压转换器、不熟悉降压/升压转换器产品。 您可以发布新主题并告诉他们您的要求。