This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:系统电压调节问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828146/bq25700a-system-voltage-regulation-issue

器件型号:BQ25700A

我尝试执行电压调节、但当主电源关闭时、电池会一直工作、直到达到0V (忽略我的最小电压)。 我遵循 了数据表第8.6.5.1节中的指南

在该部分的末尾、您还提到从接地端释放 ILIM_HIZ 引脚、但在您的典型应用中将其设置为固定值、如下所示:

那么、为了设置最小电压、我是否必须将其从接地释放到高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、耶稣、

    仅当输入端存在适配器时、系统最小电压才会进行调节。 VSYS 和 VSRN (电池连接处)仅通过单个外部 PMOS 器件进行连接。  

    作为 NVDC 架构的一部分、当应用适配器且电池远低于最小系统电压设置时、充电器将 VSYS 电压调节到该最小值、 还可以通过以与线性稳压器类似的方式调节外部 PMOS 器件来提供充电电流。 如果没有适配器、则无法通过电池电压调节系统电压。

    ILIM_HIZ 引脚在被拉至低电平时将禁用转换器。 当适配器存在或充电器在 OTG 模式(电池反向模式、其中转换器调节 VBUS 输出)下运行时、此模式将起作用。

    此致、

    Joel H