This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPCRB 报告 T RISE 和 T TIME 常数超出范围

Guru**** 2512945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826989/bq34z100-g1-gpcrb-report-t-rise-and-t-time-constant-is-out-of-range

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好

我的客户按照以下步骤进行学习

具有8S1P 电池的 Bq34z100-G1。 我的测试程序是作为波纹管:

室温测试:

(1)首先、在室温下将两节电池放电至24V、并让它们保持2小时

(2)使用充电器为电池充满电

(3)在室温下持续2小时

(4)将其放入25度温度箱中、让其保持2小时

(5)放电范围为5C 至24V

(六)待5小时

2.低温测试:

(1)首先、将两节电池在室温下降低至24V、并让其保持2小时

(2)使用充电器为电池充满电

(3)在室温下休假2小时

(4)放入-10℃温度箱、并待2小时

(5)放电范围为5C 至24V

(六)待5小时

附加了数据和报告

e2e.ti.com/.../HV3_2D00_0_2D00_8S_2D00_RB.zip

e2e.ti.com/.../HV3_2D00_0_2D00_8S_2D00_RB_2D00_report.zip

从报告中我们可以看到 T 时间常数11464791、T RISE 738061.61这些参数太大、超出寄存器数据范围0~32767。

正在等待您的回复。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请允许我等到星期四再回复您。 我将需要与开发人员联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障是因为您的 DSG 速率为5C。 该工具需要达到或低于 C 速率才能正常工作。