请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3411R070 早上好、
关于 PWM 转换器的设计、我想知道集成 GaN +驱动器可以重现的最小 VDS 脉冲宽度。 这将帮助我了解我期望能够充分控制的电源电压范围。
从数据表中、添加了规定 的 tpd、on + tdelay、on = 32ns。 我知道这是将传播的最小脉冲宽度。 是这样吗?
因此,如果输入脉冲为40ns,考虑 到 tpd、on + tdelay、on + tVds、ft = 36.2ns,应该有4ns 的漏源脉冲?
此致、