This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:MHz 运行时的最小漏源脉冲宽度

Guru**** 1464760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781808/lmg3411r070-minimum-drain-source-pulse-width-for-mhz-operation

器件型号:LMG3411R070

早上好、  

关于 PWM 转换器的设计、我想知道集成 GaN +驱动器可以重现的最小 VDS 脉冲宽度。 这将帮助我了解我期望能够充分控制的电源电压范围。

从数据表中、添加了规定 的 tpd、on + tdelay、on = 32ns。 我知道这是将传播的最小脉冲宽度。 是这样吗?

因此,如果输入脉冲为40ns,考虑  到 tpd、on + tdelay、on + tVds、ft = 36.2ns,应该有4ns 的漏源脉冲?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我想您主要讨论的是驱动器的延迟匹配。 除此之外、GaN 开关速度由 RDRV 电阻器和负载电流设置。 您可以在系统中控制这些功能。 使用 较小的输入脉冲宽度、您可以将 VDS 波形设置为三角形。 下降沿由 RDRV 设置、而上升沿由负载电流设置。

    谢谢、此致、