This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023B:用于 MCMX7D5EVM10SD 的 PMIC、具有3.8-4V 的附加电源轨

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849473/tps65023b-pmic-for-mcmimx7d5evm10sd-with-additional-power-rail-at-3-8-4v

器件型号:TPS65023B
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

大家好、

与  TPS65023B 相比、您能否推荐用于 MCMIMX7D5EVM10SD 且具有3.8V 至4V 附加电源轨的 PMIC?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    目前、支持此器件的应用工程师已外出、将于本周中返回。 他回来后是否提供反馈?这种情况是否非常紧急?

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    周中足够早。

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    输入电压是多少?

    除了系统中的其他电源轨之外、客户为什么还要生成3.8-4V 电压?

    您能否提供显示系统首选电源轨的电源树或方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 i.MX7D 器件型号解码器的副本。 据此、"5"添加了2个 CAN、"E"是扩展温度范围、"VM"是较大的封装类型、"10"是1.0GHz 内核频率、"S"是启用安全性、"D"是芯片1.3版

    据我所知、可订购器件型号不会改变处理器所需的电源轨数量。

    TPS65023B 允许您将 DCDC1-3的输出电压调节至输入电压 VINDCDCx。 但是、您将没有任何备用电源轨来生成3.8-4V 电压、因为根据 本应用手册、所有备用电源轨均已使用。 另一种选择是使用 TPS65218D0、该器件具有 EEPROM 寄存器映射、可对其进行编程以匹配系统要求。 但 TPS65218D0没有将3.8-4V 设置为 DCDC1-4或 LDO1的输出(最大3.4V)。

    我可以认为最好的选择是使用可产生3.8-4V 电压的外部分立式直流/直流或 LDO 稳压器