This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:TPS259271的输出电容器

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25927
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778462/tps25927-the-outpt-capacitor-of-tps259271

器件型号:TPS25927

你(们)好


我的客户评估了 TPS259271。
它们使用47uF 输出电容器、 并将1000uF 连接为负载输入电容器。
他们是否可以将此器件与此方法结合使用?


此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    此器件有设计计算器、可帮助您进行设计。 您可以通过以下链接下载设计计算器。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    请在设计计算器中以黄色输入所有单元格。 选择 IC 作为 TPS25927。
    将连接到输出电源轨的所有电容视为 Cout (总输出电容)。
    输入黄色单元格后、在此处上传设计计算器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    您是否能够下载设计计算器并输入您的参数。 当您以黄色输入所有单元格后、请将其上传至此处供我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    很抱歉我迟到了。
    我随附了 TPS259271的计算器、该计算器编写了该规范。

    e2e.ti.com/.../TPS2592xx_2D00_Design_2D00_Calculator_2D00_RevA.xlsx

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    如果发生这种情况、器件将成功启动

    • 器件以空载启动。 也就是说、在 Vout 接近 Vin 之前、负载不应消耗任何电流。
    • 使用10nF dVdt 电容器。

    我已上传更新的计算器、您可以在其中看到器件将具有无干扰启动。

    e2e.ti.com/.../6862.TPS2592xx_2D00_Design_2D00_Calculator_2D00_RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen-San

    感谢您的支持。
    我将根据随附的文档进行评估。
    请允许我提出进一步的问题。
    建议在"6.3建议运行条件"中使用1000uF 的输出电容。
    在什么条件下、我可以使用1000uF 电容器吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    输出端的高电容通常会导致启动问题。 根据计算器、如果没有负载、您将成功启动。 因此、您可以继续在输出端使用1047uF 电容。