This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:可变输出的内部补偿

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849051/lm5118-internal-compensation-for-variable-output

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5141

我之前设计了一个可变电源(由微控制器通过 EE-Pot 控制)、该电源由44-56 VDC 输入供电、可变输出电压范围为11-39V (高于16V 时为80W)、上限为5A (低于16V 时); 这使用了一个具有内部补偿的开关 IC -由于输出的行驶范围、我选择了这种补偿。  我现在需要类似的设计(相同的输入电压范围)、但输出在5V 至24V 之间变化、12V 及以上时的输出为85W、低于12V 时的输出上限为~8A。  我认为坚持使用内部补偿开关是明智之举、但尚未找到能够处理这些参数的开关、因此我正在寻找这一新设计的方向:

    • 内部补偿是否至关重要?
    • 如果不是、如何选择补偿的设计值?  如果我使用 Webench 并尝试几个数据点(例如5V、12V 和24V)、则电路会有很大的不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提出问题。 根据我们的要求、我认为降压控制器是比降压/升压控制器 LM5118更好的解决方案。 由于输入电压始终大于目标输出电压、因此降压控制器更适合。 LM5141等器件适合该应用。

    根据功率级别和电压、我不知道某个具有内部补偿的器件。 由于器件可处理的工作范围较大、因此大多数控制器都具有可编程补偿。 补偿组件的计算可在数据表或提供的计算器中找到。 对于降压控制器、应针对最大输入电压、最低输出电压和最大负载电流设计补偿。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Garrett。  最后一句的问题是在最小电压下不会出现最大电流时:

      • 24V @ 3.55A 是最大电压和功率
      • 12V @ 7.1A 与上述相同的85W、但具有最大电流
      • 9V @ 6A (在4-5A 电流下可能可以正常工作)
      • 5V @ 5A (在3-4A 下可能没问题)

    因此、这使得补偿设计对我来说需要有一点灰色-即使它不是最小电压、我也可能会对它进行12V 的调整。  显然不仅仅 是补偿、更值得一提的是、通常针对应用参数选择电感器。  我可以查看 LM5141设计、看看5V 和24V 电路值有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    在这种情况下、我将设计12V 输出的补偿、然后绘制其他输出的环路、以确保控制环路稳定。

    以下 是快速入门计算 器、可帮助进行环路计算和组件计算。

    谢谢、

    Garrett