This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:EMI 问题

Guru**** 2509515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781488/tps51120-emi-issues

器件型号:TPS51120

您好!  

我使用 TPS51120通过非稳压电压(12-24V)为我的系统提供5V 和3V3。 我观察到很多电磁干扰

(当然是辐射、可能是传导的)、它们似乎来自 TPS51120。 我认为我正确地遵循了数据表来确定组件的大小、

那么,是否有额外的滤波器(例如输入滤波器)或需要特别检查的东西来减少干扰? 我自己没有完成路由、但看不到

错误。 我在电流模式下使用 TPS51120、最大输出8A、3.3V 时使用580Khz、5V 时使用380khz。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用输入滤波器是解决传导 EMI 问题的良好尝试。

    首先、您能否知道您的设计在哪个频率范围内超出了您希望遵守的 EMC 标准中的限制? 了解频率范围非常重要、因为我们将采用不同的方法来解决这个问题。

    其次、布局通常是 EMI 问题的常见来源。 您可以在此处发布布局还是通过电子邮件将其发送给我? (sam.zhang@ti.com)

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、  

    我已将布局发送给您的电子邮件、并附有其他说明。

    谢谢、