This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965/22966的压摆率精度

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS22966, TPS22976, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826590/tps22965-the-slew-rate-accuracy-of-tps22965-22966

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件: TPS22966TPS22976TPS22975

你(们)好

我对 TPS22965和 TPS22966的 SR 时间有疑问。
我的客户想知道这些器件的压摆率精度。
请告诉我他们。

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    TPS22965和 TPS22966是具有可调压摆率的器件。 压摆率值将根据其设置而变化。

    TPS22965和 TPS22966的一些压摆率值可在数据表的开关特性部分找到。

    影响压摆率的一些因素:

    • 输入电压
    • 引脚电压
    • 偏置电压
    • 负载电阻
    • CT 引脚电容器

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我几天内没有听到您的声音。 我希望您能够解决您的问题。

    我想就这些器件提出更多建议、并提供其他资源以更详细地解决您的问题。

    TPS22965和 TPS22966是一些较旧的器件、我们现在提供了这些器件的较新版本。 TPS22975和 TPS22976是较新的版本、我建议查看它们。

    另一方面、我想帮助您进一步澄清影响压摆率的因素。 本文档详细介绍了负载开关的时序。

    负载开关时序: http://www.ti.com/lit/an/slva883/slva883.pdf

    此致、

    Andy Robles