This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相降压/升压转换器器件建议

Guru**** 2747985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS82150, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849519/inverting-buck-boost-converter-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS62150TPS82150LMZM23600

您好!

 

我的客户希望使用降压稳压器设计反相降压/升压转换器。

它们的要求如下。

 

VIN =<12V

Vout/Iout=-4V/40mA

Vout/Iout=-5.2V/40mA

Vout/Iout=-12V/10mA

 

哪种降压转换器最适合每个电源轨?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

      下面是一个应用手册、介绍了如何在 反相降压/升压应用中使用 TPS62150。  

    http://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf

    这可以满足您对-4V 和-5.2V 的要求。 我们还提供了称为 TPS82150的模块版本。

    对于-12V 应用、我们将返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

     

    感谢您的回答。

    我期待收到您对-12V 电压的建议。

     

    总之、让我确认一下有关 TPS62150的更多信息。

    VIN–Vout 必须小于17V?

    GND - Vout 必须< 6V?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    是建议的最大输入电压-输出电压为17V、因此 TPS62150/TPS82150可能不适合12V 输入至-5.2V 输出电压的情况。

    是的、根据 先前链接的 TPS62150应用手册中的第1.3节、输出电压应为-0.9V 至-6V。

    对于-5.2V 和-12V 输出、我建议查看 LMZM23600、它还包含一个应用手册、其中显示了 IBB 拓扑中使用的器件: www.ti.com/.../snva807